Le ZED fonctionne-t-il dans des environnements peu éclairés ?
Last updated: August 13, 2026
La ZED est basée sur la stéréovision RGB passive. Contrairement aux capteurs de profondeur actifs, la ZED reproduit véritablement le fonctionnement de la vision humaine. En règle générale, si vous voyez quelque chose, la caméra le verra très probablement, mais la précision de la profondeur sera réduite en raison de la faible quantité d’informations disponibles dans l’image. Notez toutefois que la plage dynamique de l’œil humain est bien supérieure à celle de n’importe quelle caméra.
Si la scène est complètement sombre, la caméra ZED ne sera pas en mesure de capturer la profondeur. De plus, allumer et éteindre la lumière affectera la qualité de la carte de profondeur.