Le filtre polarisant du ZED2i réduit-il la lumière entrante ?
Last updated: August 13, 2026
Le filtre polarisant est une option disponible lors de l'achat d'une caméra ZED2i. Ce filtre contribue également à réduire les éblouissements et les reflets, et améliore la précision de la profondeur sur les surfaces réfléchissantes.
Le filtre polarisant réduit la lumière entrante de 40 %, ce qui ne pose pas de problème pour les applications en extérieur, compte tenu de la très forte luminosité des environnements naturels. En intérieur et dans les situations de faible luminosité, cela est compensé par l'exposition et le gain, ce qui introduit du flou et du bruit lorsque la lumière est insuffisante.