Qual è la distanza di base della telecamera ZED 2i? È meglio utilizzare le impostazioni di calibrazione fornite in fabbrica o calibrare manualmente il sensore?
Last updated: October 23, 2026
La distanza tra gli obiettivi di ZED 2i è di 120 mm (4,72"). Puoi trovare tutte le specifiche della fotocamera nella scheda tecnica di ZED 2i e nella documentazione sulle specifiche di ZED 2i e ZED Mini .
Calibrazione di fabbrica o calibrazione manuale?
Raccomandiamo di utilizzare la calibrazione di fabbrica. Ogni fotocamera ZED viene calibrata nei nostri stabilimenti mediante un processo molto preciso, eseguito con Bracci Robotici che posizionano la fotocamera in posizioni precise, consentendoci di calcolare i parametri di calibrazione con la massima precisione possibile. La calibrazione di fabbrica è generalmente più accurata di una calibrazione eseguita dall'utente.
Inoltre, ZED SDK esegue un processo di autocalibrazione Ogni volta che la fotocamera viene aperta, compensando le piccole deviazioni causate da stress meccanico, vibrazioni o variazioni di temperatura.
Una nuova calibrazione è normalmente necessaria solo se:
la fotocamera ha subito un forte urto;
la fotocamera viene utilizzata all'interno di un involucro con del vetro davanti agli obiettivi, che funge da lente aggiuntiva (ad esempio, nelle applicazioni subacquee).
Per ulteriori informazioni, consulta Come posso ricalibrare la mia fotocamera stereo ZED? e la documentazione sulla calibrazione della fotocamera.