Posso collegare ZED X e ZED X Mini a una porta USB3?
Last updated: October 22, 2026
No. Le fotocamere ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano e ZED X Uno utilizzano la connettività GMSL2 ad alta velocità e alta affidabilità; non possono essere collegate alle porte USB 3 dei PC desktop o laptop.
Come posso acquisire dati dalle fotocamere ZED X GMSL2?
Le fotocamere GMSL2 richiedono un host NVIDIA® Jetson™ con ingressi GMSL2. È possibile utilizzare:
uno ZED Box Orin o uno ZED Box Mini, PC embedded con ingressi GMSL2 integrati;
un kit di sviluppo NVIDIA® Jetson™ dotato di una scheda di acquisizione ZED Link (Mono, Duo o Quad, a seconda del numero di fotocamere); consulta Come posso installare ZED X sui kit di sviluppo NVIDIA® Jetson™?;
una scheda carrier di un partner con ingressi GMSL2.
Per le configurazioni multicamera, consulta Come posso utilizzare più fotocamere ZED su un unico computer?
Posso utilizzare convertitori da GMSL2 a USB3?
No. Anche se esistono convertitori da GMSL2 a USB3, le fotocamere ZED X non possono essere utilizzate con tali dispositivi, perché si affidano all'ISP integrato NVIDIA® Jetson™ per il demosaicing, la riduzione del rumore, l'esposizione automatica e il bilanciamento automatico del bianco, funzionalità non disponibili su altri dispositivi.
Se hai bisogno di una fotocamera stereo per un PC desktop o laptop, la ZED 2i e la ZED Mini USB 3 sono la scelta giusta.