Posso sincronizzare tramite genlock le telecamere ZED con una cinepresa per acquisire un'immagine di profondità sincronizzata per ogni fotogramma?

Last updated: November 12, 2026

Telecamere USB 3: ZED 2i e ZED Mini

Le telecamere USB 3 (ZED 2i, ZED Mini, e le ZED e ZED 2 fuori produzione) non dispongono di un ingresso hardware genlock. Tuttavia, ogni immagine viene contrassegnata con precisione temporale al momento dell'acquisizione: se la telecamera cinematografica fornisce immagini con timestamp (o incorpora un timecode), è possibile sincronizzare i due flussi in post-produzione confrontando i timestamp di acquisizione e selezionando i fotogrammi corrispondenti più vicini.

Telecamere GMSL2: Famiglia ZED X e ZED X Uno

Le telecamere GMSL2 (ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One S, e ZED X One 4K) supportano la sincronizzazione hardware dei fotogrammi, l'equivalente più vicino a un flusso di lavoro genlock:

  • Tutte le telecamere GMSL2 collegate alla stessa porta della scheda di acquisizione ZED Link vengono attivate dallo stesso segnale elettronico, garantendo un'esposizione simultanea con una precisione di 15 µs.

  • Le schede di acquisizione ZED Link espongono i segnali di trigger per la sincronizzazione dei fotogrammi su un connettore GPIO. La scheda può funzionare in modalità master, generando un'uscita di trigger per sincronizzare apparecchiature esterne, oppure in modalità slave, accettando un ingresso di trigger esterno (un'onda quadra da 3,3 V con una frequenza corrispondente alla frequenza dei fotogrammi della telecamera: 15, 30, 60 o 120 Hz). Per i dettagli sul pinout e sulla configurazione, consultare le guide sul triggering GPIO di ZED Link Mono, ZED Link Duo, e ZED Link Quad.

  • Lo ZED Box Mini fornisce connettori dedicati SYNC-IN e SYNC-OUT allo stesso scopo, per sincronizzare più unità ZED Box Mini o sensori di terze parti. Lo ZED Box 2 fornisce un connettore Sync + IO.

  • Lo stesso meccanismo consente di combinare due telecamere ZED X One in un rig stereo con baseline personalizzata e acquisizione sincronizzata a livello hardware; vedere Dual Camera Stereo Vision.

Pertanto, se la telecamera cinematografica è in grado di generare o accettare un segnale di trigger compatibile per la sincronizzazione dei fotogrammi, è possibile sincronizzare via hardware una telecamera ZED GMSL2 con la telecamera principale e ottenere un'immagine di profondità acquisita simultaneamente a ogni fotogramma della telecamera principale. Se non è possibile effettuare un collegamento elettrico diretto del trigger, resta disponibile la corrispondenza basata sui timestamp, come per le telecamere USB.

Risorse aggiuntive: