Che tipo di cavo GMSL2 devo usare con la mia fotocamera ZED X?
Last updated: October 23, 2026


Tutte le fotocamere GMSL2 di Stereolabs, la gamma ZED X, hanno un connettore Fakra maschio sul retro della fotocamera.
Ciò richiede un cavo coassiale con almeno un lato dotato di una connessione Fakra femmina.

Il tipo di connettore sull'altro lato del cavo coassiale dipende dalla configurazione che si intende utilizzare:
Un collegamento diretto a una scheda ZED Link Mono, a uno ZED Box Orin NX 8GB (vecchia versione con connettore singolo) o a un dispositivo ZED Box Mini:

Un collegamento diretto a una ZED Link Duo o a una scheda Quad o a un dispositivo ZED Box :
Adattatore da maschio a 4 femmine

Aggiunta di un cavo GMSL2 di prolunga a un altro cavo GMSL2:
Cavo di prolunga da maschio a femmina

Si noti che la lunghezza massima del cavo GMSL2 è di 15 metri per evitare problemi di disconnessione.
Inoltre, ogni collegamento cavo-cavo può introdurre rumore, riducendo potenzialmente la lunghezza totale massima. Per ridurre al minimo il numero di collegamenti, utilizzare prolunghe più lunghe.