Il filtro polarizzatore della ZED2i riduce la luce in ingresso?

Last updated: August 13, 2026

Il filtro polarizzatore è un'opzione disponibile quando acquisti una telecamera ZED2i. Questo filtro aiuta a ridurre i riflessi e i riverberi e migliora anche la precisione della profondità nelle aree riflettenti.

Il polarizzatore riduce la luce in ingresso del 40%, il che non è un problema per le applicazioni all'aperto, data l'illuminazione molto elevata degli ambienti naturali. Negli ambienti interni e nelle situazioni di scarsa illuminazione, ciò viene compensato dall'esposizione e dal guadagno, introducendo una certa sfocatura e rumore quando non c'è luce sufficiente.