ZED X と ZED X Mini をUSB3ポートに接続できますか?
Last updated: October 22, 2026
いいえ。ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano、およびZED X Oneカメラは、高速で高信頼性のGMSL2接続を使用しているため、デスクトップまたはノートパソコンのPCのUSB 3ポートには接続できません。
ZED X GMSL2カメラからデータをキャプチャするにはどうすればよいですか?
GMSL2カメラには、GMSL2入力を備えたNVIDIA® Jetson™ホストが必要です。以下を使用できます:
GMSL2入力を内蔵した組み込みPCであるZED Box OrinまたはZED Box Mini;
ZED Linkキャプチャカード(カメラの台数に応じてMono、Duo、またはQuad)を搭載したNVIDIA® Jetson™開発キット;詳しくはNVIDIA® Jetson™開発キットにZED Xをインストールするにはどうすればよいですか?をご覧ください;
GMSL2入力を備えたパートナー製キャリアボード。
マルチカメラ構成については、1台のコンピューターで複数のZEDカメラを使用するにはどうすればよいですか?をご覧ください。
GMSL2-USB3コンバーターは使用できますか?
いいえ。GMSL2-USB3コンバーターが存在する場合でも、ZED Xカメラはそのようなデバイスでは使用できません。これは、デモザイク処理、ノイズ低減、自動露出、自動ホワイトバランスにNVIDIA® Jetson™のオンボードISPを利用しており、これらの機能は他のデバイスでは利用できないためです。
デスクトップまたはノートパソコンのPC用のステレオカメラが必要な場合は、USB 3ZED 2iおよびZED Miniが適しています。