新しいユーザーを作成すると、ZED X が ZED Box で動作しないのはなぜですか?
Last updated: October 22, 2026
注意: このガイドは、ZED Boxだけでなく、すべてのGMSL2対応NVIDIA® Jetson™デバイスに適用されます。
GMSL2カメラ(ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano、およびZED X One)にアクセスするには、GMSL2キャプチャカードとカメラデバイスへの特定の権限が必要です。新しいユーザーを作成したら、必要なユーザーグループに追加する必要があります。
以下のコマンドは、既存の管理者アカウントから実行してください(デフォルトアカウントはすでにsudoグループに属していますが、新しく作成したユーザーは属していないため、これらのコマンドを自分で実行できません)。
ターミナルコンソール [Ctrl+Alt+T] を開き、<username>を新しいアカウント名に置き換えて、新しいユーザーを作成します。
sudo adduser <username>新しいユーザーを必要なグループに追加します(グループリストはカンマ区切りで、その後にユーザー名を指定します)。
sudo usermod -aG adm,i2c,tty,dialout,sudo,audio,video,gdm,zed <username>新しいユーザーに管理者権限を与えない場合は、リストからsudoを削除してください。結果は次のコマンドで確認できます。
groups <username>デバイスを再起動し、新しい認証情報でログインして、カメラが正しく動作することを確認してください。
さらにサポートが必要な場合は、support@stereolabs.comまでお問い合わせください。