ZEDカメラのレイテンシはどのくらいですか?

Last updated: August 13, 2026

ZEDカメラのエンドツーエンドレイテンシは、フレーム取得頻度によって異なります。レイテンシはフレーム数で固定されており、USB3カメラ(ZED 2i、ZED Mini)では3~4フレーム、GMSL2カメラ(ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano、ZED X One)では2~3フレームです。したがって、連続する2回のフレーム取得間の間隔が短いほど、システムのエンドツーエンドレイテンシは低くなります。

レイテンシを最小限に抑えるには、選択した解像度でサポートされる最高フレームレートでカメラが動作するように設定してください:

カメラモデル

解像度

取得頻度

予想されるエンドツーエンドレイテンシ

ZED 2i、ZED Mini(USB3)

VGA

100 FPS

約30/40 ms

ZED 2i、ZED Mini(USB3)

HD720

60 FPS

約50/67 ms

ZED 2i、ZED Mini(USB3)

HD1080

30 FPS

約100/133 ms

ZED 2i、ZED Mini(USB3)

HD2K

15 FPS

約200/267 ms

ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano、ZED X One(GMSL2)

SVGA

120 FPS

約17/25 ms

ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano、ZED X One(GMSL2)

HD1080、HD1200

60 FPS

約33/50 ms

ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano、ZED X One(GMSL2)

HD1080、HD1200

30 FPS

約67/100 ms

ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano、ZED X One(GMSL2)

HD1080、HD1200

15 FPS

約133/200 ms

これらの数値は、ホストコントローラーおよびオペレーティングシステムの構成によって影響を受ける場合がありますのでご注意ください。

レイテンシのチューニングについて詳しくは、ドキュメントを参照してください:https://docs.stereolabs.com/docs/integrations/ros-2/node-frequency-tuning#minimize-the-end-to-end-latency