ZED Xカメラにはどの種類のGMSL2ケーブルを使用すればよいですか?

Last updated: October 23, 2026

IMG_5432-removebg-preview (1).pngIMG_5434-removebg-preview.png

ステレオラブスのすべてのGMSL2カメラであるZED Xシリーズには、カメラ背面にオスのFakraコネクタがあります。

そのため、少なくとも片側がメスのFakra接続である専用の同軸ケーブルが必要です。

1.0 Introduction-25.png

同軸ケーブルの反対側のコネクタタイプは、使用する予定の構成によって異なります:

ZED Link Monoカード、ZED Box Orin NX 8GB (シングルコネクタの旧バージョン)、またはZED Box Miniデバイスへの直接接続:

メス-メスケーブル

ZED Link Duo または Quad カード、あるいは ZED Box デバイスへの直接接続:


4線式オス-4メスアダプター

別のGMSL2ケーブルに延長GMSL2ケーブルを追加する場合:


オス-メス延長ケーブル

GMSL2ケーブルの最大長は、接続切断の問題を避けるため15メートルであることに注意してください。

さらに、ケーブル同士の各接続部ではノイズが発生する可能性があり、最大合計長が短くなる場合があります。接続部の数を最小限に抑えるには、より長い延長ケーブルを使用してください。


Screenshot 2024-10-17 152908.pngScreenshot 2024-10-17 152919.pngScreenshot 2024-10-17 152927.png1.0 Introduction-8.png