ZED X와 ZED X 미니를 USB3 포트에 연결할 수 있나요?
Last updated: October 22, 2026
아니요. ZED X, ZED X 미니, ZED X Nano, 그리고 ZED X One 카메라는 고속, 고신뢰성 GMSL2 연결을 사용하므로 데스크톱 또는 노트북 PC의 USB 3 포트에 연결할 수 없습니다.
ZED X GMSL2 카메라에서 데이터를 캡처하려면 어떻게 해야 하나요?
GMSL2 카메라에는 GMSL2 입력이 있는 NVIDIA® Jetson™ 호스트가 필요합니다. 다음을 사용할 수 있습니다:
GMSL2 입력이 내장된 임베디드 PC인 ZED Box Orin 또는 ZED Box Mini;
ZED Link 캡처 카드(카메라 수에 따라 Mono, Duo 또는 Quad)가 장착된 NVIDIA® Jetson™ 개발 키트. NVIDIA® Jetson™ 개발 키트에 ZED X를 설치하려면 어떻게 해야 하나요?를 참조하세요;
GMSL2 입력이 있는 파트너 캐리어 보드.
다중 카메라 구성에 대해서는 한 대의 컴퓨터에서 여러 ZED 카메라를 사용하려면 어떻게 해야 하나요?를 참조하세요.
GMSL2-USB3 변환기를 사용할 수 있나요?
아니요. GMSL2-USB3 변환기가 존재하더라도 ZED X 카메라는 이러한 장치와 함께 사용할 수 없습니다. 디모자이싱, 노이즈 감소, 자동 노출 및 자동 화이트 밸런스를 위해 NVIDIA® Jetson™ 온보드 ISP에 의존하며, 이러한 기능은 다른 장치에서는 사용할 수 없기 때문입니다.
데스크톱 또는 노트북 PC용 스테레오 카메라가 필요하다면 USB 3 ZED 2i 및 ZED 미니가 적합한 선택입니다.