ZED X 카메라에는 어떤 유형의 GMSL2 케이블을 사용해야 하나요?
Last updated: October 23, 2026


모든 Stereolabs GMSL2 카메라, 즉 ZED X 제품군은 카메라 후면에 수 Fakra 커넥터가 있습니다.
따라서 최소 한쪽에 암 Fakra 연결부가 있는 특정 동축 케이블이 필요합니다.

동축 케이블의 다른 쪽 커넥터 유형은 사용하려는 구성에 따라 다릅니다:
ZED Link Mono 카드, ZED 박스 Orin NX 8GB (단일 커넥터가 있는 구 버전) 또는 ZED Box Mini 장치에 직접 연결하는 경우:

직접 연결할 수 있는 ZED Link Duo 또는 Quad 카드나 ZED 박스 장치:

다른 GMSL2 케이블에 연장 GMSL2 케이블 추가:

연결 끊김 문제를 방지하려면 GMSL2 케이블의 최대 길이는 15미터입니다.
또한 케이블 간의 각 연결부는 노이즈를 유발하여 전체 최대 길이를 줄일 수 있습니다. 연결부의 수를 최소화하려면 더 긴 케이블 연장선을 사용하세요.