ZED 카메라는 어떤 종류의 셔터 모드를 사용하나요? 롤링 셔터인가요, 글로벌 셔터인가요?

Last updated: August 13, 2026

셔터 유형은 카메라 모델에 따라 다릅니다.

ZED 가족의 USB3 카메라(ZED, ZED 미니, ZED 2, ZED 2i)는 하드웨어 동기화 롤링 셔터 캡처 모드를 사용합니다. 센서는 요청된 해상도와 프레임 속도로 이미지를 호스트 컴퓨터에 지속적으로 스트리밍합니다.

ZED X, ZED X 미니, ZED X Nano GMSL2 카메라는 대신 글로벌 셔터 센서를 탑재하고 있습니다. 왼쪽 및 오른쪽 센서의 모든 픽셀이 동일한 순간에 노출되고 캡처됩니다. 따라서 롤링 셔터 아티팩트(왜곡, 흔들림, 부분 노출)가 제거되며, 빠른 움직임, 진동이 발생하기 쉬운 플랫폼 및 모바일 로보틱스 애플리케이션에 권장되는 선택입니다.

ZED X One

모든 GMSL2 카메라는 하드웨어 수준의 멀티 카메라 동기화를 지원하므로, 동일한 캡처 카드에 연결하면 여러 장치가 동일한 순간에 프레임을 캡처할 수 있습니다.