Posso conectar a ZED X e a ZED X Mini a uma porta USB3?
Last updated: October 22, 2026
Não. As câmeras ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano e ZED X One usam conectividade GMSL2 de alta velocidade e alta confiabilidade; elas não podem ser conectadas às portas USB 3 de PCs desktop ou laptops.
Como posso capturar dados das câmeras ZED X GMSL2?
As câmeras GMSL2 requerem um host NVIDIA® Jetson™ com entradas GMSL2. Você pode usar:
um ZED Box Orin ou um ZED Box Mini, PCs embarcados com entradas GMSL2 integradas;
um kit de desenvolvimento NVIDIA® Jetson™ equipado com uma placa de captura ZED Link (Mono, Duo ou Quad, dependendo do número de câmeras); consulte Como instalo a ZED X nos kits de desenvolvimento NVIDIA® Jetson™?;
uma placa transportadora parceira com entradas GMSL2.
Para configurações com várias câmeras, consulte Como uso várias câmeras ZED em um computador?
Posso usar conversores de GMSL2 para USB3?
Não. Mesmo que existam conversores de GMSL2 para USB3, as câmeras ZED X não podem ser usadas com esses dispositivos, pois dependem do ISP integrado do NVIDIA® Jetson™ para demosaicing, redução de ruído, exposição automática e balanço de branco automático, recursos que não estão disponíveis em outros dispositivos.
Se você precisa de uma câmera estéreo para um PC desktop ou laptop, a ZED 2i USB 3 e a ZED Mini são a escolha certa.