Qual é a latência da câmera ZED?

Last updated: August 13, 2026

A latência ponta a ponta das câmeras ZED depende da frequência de captura de quadros. A latência é fixa em termos do número de quadros: 3 a 4 quadros para câmeras USB3 (ZED 2i, ZED Mini) e 2 a 3 quadros para câmeras GMSL2 (ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One). Portanto, quanto menor o período entre duas capturas de quadros consecutivas, menor será a latência ponta a ponta do sistema.

Para minimizar a latência, configure a câmera para operar na maior taxa de quadros compatível com a resolução selecionada:

Modelo da câmera

Resolução

Frequência de captura

Latência ponta a ponta esperada

ZED 2i, ZED Mini (USB3)

VGA

100 FPS

~30/40 ms

ZED 2i, ZED Mini (USB3)

HD720

60 FPS

~50/67 ms

ZED 2i, ZED Mini (USB3)

HD1080

30 FPS

~100/133 ms

ZED 2i, ZED Mini (USB3)

HD2K

15 FPS

~200/267 ms

ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One (GMSL2)

SVGA

120 FPS

~17/25 ms

ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One (GMSL2)

HD1080, HD1200

60 FPS

~33/50 ms

ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One (GMSL2)

HD1080, HD1200

30 FPS

~67/100 ms

ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One (GMSL2)

HD1080, HD1200

15 FPS

~133/200 ms

Observe que esses valores podem ser influenciados pelo controlador do host e pela configuração do Sistema operacional.

Para obter mais informações sobre o ajuste da latência, consulte a documentação: https://docs.stereolabs.com/docs/integrations/ros-2/node-frequency-tuning#minimize-the-end-to-end-latency