我可以将 ZED X 和 ZED X Mini 连接到 USB3 端口吗?
Last updated: October 22, 2026
不。ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano 和 ZED X One 相机使用高速、高可靠性的 GMSL2 连接;它们无法连接到台式机或笔记本电脑的 USB 3 端口。
如何从 ZED X GMSL2 相机采集数据?
GMSL2 相机需要配备 GMSL2 输入的 NVIDIA® Jetson™ 主机。您可以使用:
ZED Box Orin 或 ZED Box Mini,这两款嵌入式 PC 内置 GMSL2 输入;
配备 ZED Link 采集卡(Mono、Duo 或 Quad,具体取决于相机数量)的 NVIDIA® Jetson™ 开发套件;请参阅如何在 NVIDIA® Jetson™ 开发套件上安装 ZED X?;
配备 GMSL2 输入的合作伙伴载板。
有关多相机配置,请参阅如何在一台计算机上使用多个 ZED 相机?
我可以使用 GMSL2 转 USB3 转换器吗?
不。即使存在 GMSL2 转 USB3 转换器,ZED X 相机也无法与此类设备配合使用,因为它们依赖 NVIDIA® Jetson™ 板载 ISP 进行去马赛克、降噪、自动曝光和自动白平衡,而其他设备不具备这些功能。