当我创建新用户时,为什么我的 ZED X 无法在 ZED 盒子上运行?
Last updated: October 22, 2026
注意:本指南适用于所有启用 GMSL2 的 NVIDIA® Jetson™ 设备,而不仅仅是 ZED 盒子。
GMSL2 摄像头(ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano 和 ZED X One)需要特定权限才能访问 GMSL2 采集卡和摄像头设备。创建新用户时,必须将其添加到所需的用户组中。
请从您的现有管理员账户运行以下命令(默认账户已属于 sudo 组;新创建的用户不属于该组,因此无法自行运行这些命令)。
打开终端控制台 [Ctrl+Alt+T] 并创建新用户,将 <username> 替换为新账户的名称:
sudo adduser <username>将新用户添加到所需的组中(组列表以逗号分隔,后面跟用户名):
sudo usermod -aG adm,i2c,tty,dialout,sudo,audio,video,gdm,zed <username>如果新用户不应拥有管理员权限,请从列表中移除 sudo。您可以使用以下命令验证结果:
groups <username>重启设备,然后使用新凭据登录,以验证摄像头是否正常工作。
如果您需要进一步帮助,请发送邮件至 support@stereolabs.com。