如何为有缺陷的 ZED 盒子或 Stereolabs 设备申请退货授权?
Last updated: October 23, 2026
上下文
如果您的 ZED 盒子或其他 Stereolabs 设备出现硬件故障——例如无法开机、无法启动、LED 指示灯无响应,或其他无法通过软件故障排除或重新刷写解决的问题——您可能需要申请退货授权(RMA)以获得替换设备。
回答
在发起退货授权申请之前,我们建议您按照故障排除和重新刷写指南进行操作,以排除与软件相关的问题:
如果故障排除后问题仍然存在,或者设备显示出明显的硬件故障迹象(例如电源 LED 不亮,尝试恢复模式也没有响应),请按照以下步骤进行退货授权流程。
注意: 重新刷写设备并不会 使保修失效 。请 不要 打开设备外壳,否则将导致保修失效。
如何提交退货授权申请
请直接通过以下地址联系 Stereolabs 支持团队: support.stereolabs.com。在您的消息中,请提供订单号、设备序列号(位于设备底部的标签上,以 GTW-开头),以及问题描述。
支持人员将为您提供所有所需信息。
其他注意事项
保修: Stereolabs 产品自交付之日起享有两年保修。有关完整详情,请参阅 Stereolabs 保修政策。
运输费用: 根据保修政策,运输、处理和关税费用由客户承担。
请勿在没有退货授权的情况下发货: 在退货授权流程启动之前,请勿寄回您的设备,因为未经授权的退货可能会被仓库暂扣。
替换时间: 在某些紧急情况下,Stereolabs 可能会在收到故障设备之前寄出替换设备。如果时间安排至关重要,请联系支持团队讨论您的情况。
维修与替换: Stereolabs 不提供维修服务;故障设备将被替换。