我可以在不使用 HDMI 显示器的情况下使用 ZED 盒子吗?
Last updated: October 23, 2026
是的。但是,当您使用 ZED 盒子 (或任何 NVIDIA® Jetson™ 设备)搭配 ZED 摄像头时, ZED SDK 需要 GPU 和 NVIDIA® CUDA,即使未使用图形环境也是如此。
如果未连接显示器且图形界面尚未启动,操作系统可能不会提供 GPU,导致 ZED SDK 初始化失败,例如当您通过 ssh -X远程连接到 ZED 盒子时。
解决方案
强制操作系统启动图形管理器,以便 GPU 和 CUDA 可用。有两种可行的方法。
硬件解决方案(推荐)
将 HDMI 显示器模拟器插入 HDMI 端口:它会模拟显示器连接,并强制图形引擎启动。此解决方案简单且侵入性极小。
您可以在所有常见的在线商店中找到“无头显示器模拟器”(也称为“HDMI 虚拟插头”);我们建议使用支持 4K 分辨率的模拟器。

软件解决方案
注意: 此解决方案并非在所有条件下以及所有 JetPack 版本中都有效。我们建议使用硬件解决方案。
软件解决方案通过修改文件 X server 来强制启动 /etc/X11/xorg.conf。
打开终端,并使用您喜欢的文本编辑器编辑该文件,例如:
sudo nano /etc/X11/xorg.conf找到 Section "Device" 行,并在下一个 EndSection 行之前添加:
Option "AllowEmptyInitialConfiguration" "true"保存文件并重启,以应用更改。
如需更多信息,请参阅 虚拟显示器和无头模式 (位于 ZED SDK 文档中),以及 我可以通过 ssh -X 运行 ZED 应用程序吗?