ZED 相机的延迟是多少?

Last updated: August 13, 2026

ZED 相机的端到端延迟取决于帧抓取频率。延迟以帧数计是固定的:USB3 相机(ZED 2i、ZED Mini)为 3 到 4 帧,GMSL2 相机(ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano、ZED X One)为 2 到 3 帧。因此,连续两次帧抓取之间的周期越短,系统的端到端延迟就越低。

要将延迟降至最低,请将相机配置为以所选分辨率支持的最高帧率运行:

相机型号

分辨率

抓取频率

预期端到端延迟

ZED 2i、ZED Mini(USB3)

VGA

100 FPS

~30/40 ms

ZED 2i、ZED Mini(USB3)

HD720

60 FPS

~50/67 ms

ZED 2i、ZED Mini(USB3)

HD1080

30 FPS

~100/133 ms

ZED 2i、ZED Mini(USB3)

HD2K

15 FPS

~200/267 ms

ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano、ZED X One(GMSL2)

SVGA

120 FPS

~17/25 ms

ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano、ZED X One(GMSL2)

HD1080、HD1200

60 FPS

~33/50 ms

ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano、ZED X One(GMSL2)

HD1080、HD1200

30 FPS

~67/100 ms

ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano、ZED X One(GMSL2)

HD1080、HD1200

15 FPS

~133/200 ms

请注意,这些数值可能会受到主机控制器和操作系统配置的影响。

有关延迟调优的更多信息,请参阅文档:https://docs.stereolabs.com/docs/integrations/ros-2/node-frequency-tuning#minimize-the-end-to-end-latency