我的 ZED X 相机应该使用哪种类型的 GMSL2 线缆?

Last updated: October 23, 2026

IMG_5432-removebg-preview (1).pngIMG_5434-removebg-preview.png

Stereolabs 的所有 GMSL2 相机,即 ZED X 系列,摄像头背面都有一个公 Fakra 连接器。

这需要一根特定的同轴电缆,至少一端为母 Fakra 连接。

1.0 Introduction-25.png

同轴电缆另一端的连接器类型取决于您计划使用的配置:

直接连接到 ZED Link 单目卡、ZED 盒子 Orin NX 8GB (带单个连接器的旧版本)或ZED 盒子 Mini设备:

母对母电缆

直接连接到一个 ZED Link Duo 或 Quad 卡,或一个 ZED 盒子 设备:


4 线公头转 4 个母头适配器

将一根延长 GMSL2 电缆连接到另一根 GMSL2 电缆:


公头转母头延长电缆

请注意,GMSL2 电缆的最大长度为 15 米,以避免断开连接问题。

此外,每个电缆对接都可能引入噪声,从而可能降低最大总长度。为尽量减少对接数量,请使用更长的电缆延长线。


Screenshot 2024-10-17 152908.pngScreenshot 2024-10-17 152919.pngScreenshot 2024-10-17 152927.png1.0 Introduction-8.png