我可以在水下使用 ZED 相机吗?
Last updated: October 22, 2026
ZED 相机并非为水下操作而设计,但可以将其置于合适的防水外壳中在水下使用,前提是重新校准相机。
防水外壳
我们相机的 IP 防护等级可防尘、防雨和防溅(ZED 2i:IP66),并可防止暂时浸水(ZED X 和 ZED X Mini:IP67,最深 1 米,最长 30 分钟)。这些相机均未达到持续水下使用的防护等级;对于水下应用,请将相机放入外部防水外壳中,该外壳还应保护线缆连接(USB 3 或 GMSL2)。请参阅ZED 2i 和 ZED X 的 IP 防护等级是多少,这意味着什么?
重新校准
ZED 相机是在空气中校准的。水和外壳窗口会充当额外的镜头并改变光学参数,因此您必须在水中将相机置于外壳内重新校准,以获得准确的深度测量结果:
如果您的设置允许在水下使用显示屏,则使用 ZED Calibration 工具;
否则,使用 ZED OpenCV Calibration 工具和防水棋盘格。
有关详细信息,请参阅如何重新校准我的 ZED 立体相机?