ZED 相机使用哪种快门模式?是滚动快门还是全局快门?
Last updated: August 13, 2026
快门类型取决于相机型号。
ZED 家族的 USB3 相机(ZED、ZED Mini、ZED 2、ZED 2i)使用硬件同步的滚动快门捕获模式。传感器会以请求的分辨率和帧率持续将图像流式传输到主机电脑。
ZED X、ZED X Mini 和 ZED X Nano GMSL2 相机则配备了全局快门传感器;左右传感器的所有像素都在同一时刻曝光和捕获。这消除了滚动快门伪影(倾斜、抖动、部分曝光),使其成为快速运动、易受振动影响的平台以及移动机器人应用的推荐选择。
ZED X One 单目相机系列有两个版本:
ZED X One GS/S:全局快门型号,适用于高速和高振动场景,以及构建需要完全同步捕获的定制多相机或虚拟立体设备。
ZED X One 4K:基于 4K HDR 滚动快门传感器的型号,可在具有挑战性的光照条件下提供高分辨率成像和高动态范围,例如阴影与高光之间反差强烈的户外场景。
所有 GMSL2 相机都支持硬件级多相机同步,因此连接到同一采集卡时,多台设备可以在同一时刻捕获帧。