Last updated: October 23, 2026
ZED SDK提供场景的左右校正图像,并计算每个像素的3D位置。当物体太远或太小时,SDK会检测到估计结果不准确,并将其像素标记为未估计。我们建议使用带有颜色分割或形状检测功能的OpenCV。
您可以使用ArUco标记。ArUco标记是一种合成方形标记,由宽黑色边框和用于确定其标识符的内部二进制矩阵组成。
将ArUco贴纸贴在您想要跟踪的物体上,然后使用ZED SDK,您就能够准确地检测这些物体。