如果我的 ZED/ZED Mini/ZED2/ZED2i 无法正常工作,我该怎么办?
Last updated: August 13, 2026
诊断工具
如果您的 ZED 遇到问题,并且您尚未在我们的帮助中心或我们的文档中找到解决方案,我们的支持团队可以协助您进行系统评估。请按照以下步骤操作:
- 安装最新版本的 SDK https://www.stereolabs.com/developers/
- 重启计算机
- 连接 ZED 相机(一次连接一台)
- 运行以下位置的诊断工具:
- Windows:C:\Program Files (x86)\ZED SDK\tools\ZED Diagnostic.exe
- Linux:/usr/local/zed/tools/ZED_Diagnostic
- 诊断过程结束后,请点击“保存”按钮,并将生成的报告文件发送至support@stereolabs.com ,我们会尽力帮助您!

其他解决方案
如果您尚未尝试过,也请进行以下测试:
- 移除任何 USB 延长线或 USB 集线器
- 在另一台计算机上安装 ZED SDK。其表现可能有所不同,并能为我们提供更多关于您所遇到问题的信息。使用 ZED Explorer 不需要 NVIDIA GPU 或 CUDA。
ZED Mini
如果您在使用 ZED Mini 时遇到问题,请阅读以下指南:
- ZED Mini 的 Type-C 接口不可翻转使用,您需要将线缆上的刻印箭头与光学元件一侧对齐。
- 请测试随附的两根 USB 线缆(1.5 米线缆和 4 米线缆)。
- ZED SDK 2.4.x 是 ZED Mini 所需的最低版本,但我们强烈建议使用最新发布的版本。
ZED 2i
如果您在使用 ZED 2i 时遇到问题,请阅读以下指南:
- ZED 2i Type-C 连接器是可正反插的,因此您可以从两面插入。
- 请确保连接器螺丝已拧紧。
- ZED SDK 3.5.x 是 ZED 2i 所需的最低版本,不过我们强烈建议使用最新发布的版本。