为什么我的新 ZED Mini 的镜头不一样?
Last updated: October 23, 2026
ZED Mini 相机于 2022 年底进行了 rev2 升级。
ZED Mini 的镜头经过改进,以获得更好的图像质量和深度图,并应对 COVID 期间造成的材料短缺问题。
原有光学元件已不再上市,因此我们决定借此机会通过添加具有更高 MTF/锐度、略高视场角和更优光学结构的镜头来提升相机的表现。
对软件方面有什么影响?
在应用层面,此次更新对大多数用户应该是不可见的,因为所有相机都经过出厂校准,并且新的校准参数可通过 ZED SDK 提供给用户。除了锐度提高了 33% 之外,光学规格非常相似。
如果您通过外部校准工具(即 Matlab、OpenCV)重新校准相机,则只有一个值得注意的变化可能会影响您的设置。现在必须使用立体鱼眼校准模型,而不是 Brown 模型,并调整您的代码以适应新配置。
ZED Calibration 工具将进行更新,以支持新的 ZED Mini 和鱼眼模型。
新的 ZED Mini rev2 参数
焦距: 3.06mm
光圈: f/2.0
视场角: (D)118°、(H)102°、(V)57°
校准模型: 鱼眼