Ist die ZED abwärtskompatibel mit USB 2.0?

Last updated: October 23, 2026

Die USB-Stereokameras (ZED 2i und ZED Mini) sind UVC-konforme USB-3.0-Kameras. Wenn sie an einen USB-2.0-Anschluss angeschlossen werden, reicht die verfügbare Bandbreite nicht für den vollständigen Videostream aus: Die maximal unterstützte Auflösung beträgt VGA bei 30 FPS.

Aus diesem Grund empfehlen wir nicht, die Kameras an USB-2.0-Anschlüssen zu verwenden. Schließen Sie die Kamera immer an einen USB-3.0-Anschluss (oder neuer) an, vorzugsweise an der Rückseite des Computers und direkt mit dem Motherboard-Controller verbunden.

Wenn Ihre Kamera als USB-2.0-Gerät erkannt wird, obwohl sie an einen USB-3.0-Anschluss angeschlossen ist, lesen Sie So beheben Sie Bandbreiten- und Verbindungsprobleme mit USB 3.0. Informationen zur Verlängerung der Kabellänge bei voller USB-3.0-Bandbreite finden Sie unter Kann ich die ZED-Kamera mit einem USB-3-Verlängerungskabel verwenden?

Hinweis: Die GMSL2-Kameras der ZED X Familie verwenden kein USB; siehe Kann ich die ZED X und ZED X Mini an einen USB3-Anschluss anschließen?