Wie lang ist die Auslesezeit der Kamera ZED 2i?

Last updated: October 23, 2026

Die ZED 2i verwendet Bildsensoren mit Rolling Shutter: Das Bild wird Zeile für Zeile ausgelesen, daher hängt die Auslesezeit von den Einstellungen für Auflösung und Bildrate ab. Die ZED 2i ist mit zwei OmniVision-OV4689-Sensoren ausgestattet.

Die Zeilenzeit (die zum Auslesen einer Sensorzeile benötigte Zeit) der ZED 2i für jeden Videomodus beträgt:

Videomodus

Zeilenzeit

HD2K @ 15 FPS

44.8 µs

HD1080 / HD720 @ 15 FPS

51.2 µs

HD1080 / HD720 @ 30 FPS

25.6 µs

HD720 @ 60 FPS

15.7 µs

WVGA @ 15 FPS

61.9 µs

WVGA @ 30 FPS

31.5 µs

WVGA @ 60 FPS

26.1 µs

WVGA @ 100 FPS

15.6 µs

Die gesamte Auslesezeit eines Einzelbilds entspricht ungefähr der Zeilenzeit multipliziert mit der Anzahl der im ausgewählten Modus ausgelesenen Sensorzeilen.

Hinweis: Die ZED X, ZED X Mini, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One S und ZED X One Core verwenden Sensoren mit Global Shutter , bei denen alle Pixel gleichzeitig belichtet werden: Bilder von sich schnell bewegenden Objekten sind frei von Rolling-Shutter-Verzerrungen. In der Vergleichstabelle finden Sie den Sensortyp jeder Kamera.

Zusätzliche Ressourcen: