¿Es la ZED retrocompatible con USB 2.0?
Last updated: October 23, 2026
Las cámaras estéreo USB (ZED 2i y ZED Mini) son cámaras USB 3.0 compatibles con UVC. Cuando se conectan a un puerto USB 2.0, el ancho de banda disponible no es suficiente para la transmisión de video completa: la resolución máxima compatible es VGA a 30 FPS.
Por este motivo, no recomendamos utilizar las cámaras en puertos USB 2.0. Conecte siempre la cámara a un puerto USB 3.0 (o posterior), preferiblemente en el panel trasero del ordenador y conectado directamente al controlador de la placa base.
Si la cámara se detecta como un dispositivo USB 2.0 aunque esté conectada a un puerto USB 3.0, consulte Cómo solucionar problemas de ancho de banda y conexión de USB 3.0. Para ampliar la longitud del cable manteniendo todo el ancho de banda de USB 3.0, consulte ¿Puedo utilizar la cámara ZED con un cable de extensión USB 3?
Nota: las cámaras GMSL2 de la Familia ZED X no utilizan USB; consulte ¿Puedo conectar la ZED X y la ZED X Mini a un puerto USB3?