Le ZED est-il rétrocompatible avec l’USB 2.0 ?

Last updated: October 23, 2026

Les caméras stéréo USB (ZED 2i et ZED Mini) sont des caméras USB 3.0 conformes à la norme UVC. Lorsqu’elles sont connectées à un port USB 2.0, la bande passante disponible n’est pas suffisante pour le flux vidéo complet : la résolution maximale prise en charge est VGA à 30 FPS.

Pour cette raison, nous déconseillons d’utiliser les caméras sur des ports USB 2.0. Connectez toujours la caméra à un port USB 3.0 (ou plus récent), de préférence sur le panneau arrière de l’ordinateur et directement relié au contrôleur de la carte mère.

Si votre caméra est détectée comme un périphérique USB 2.0 alors qu’elle est connectée à un port USB 3.0, consultez Comment résoudre les problèmes de bande passante et de connexion USB 3.0. Pour rallonger le câble tout en conservant la bande passante USB 3.0 complète, consultez Puis-je utiliser la caméra ZED avec une rallonge USB 3 ?

Remarque : les caméras GMSL2 de la Famille ZED X n’utilisent pas l’USB ; consultez Puis-je connecter les ZED X et ZED X Mini à un port USB3 ?