Quel est le temps de lecture de la caméra ZED 2i ?

Last updated: October 23, 2026

La ZED 2i utilise des capteurs d’image à obturateur roulant : l’image est lue ligne par ligne, de sorte que le temps de lecture dépend des paramètres de résolution et de fréquence d’images. La ZED 2i est équipée de deux capteurs OmniVision OV4689.

Le temps de ligne (le temps nécessaire pour lire une ligne du capteur) de la ZED 2i pour chaque mode vidéo est le suivant :

Mode vidéo

Temps de ligne

HD2K @ 15 FPS

44.8 µs

HD1080 / HD720 @ 15 FPS

51.2 µs

HD1080 / HD720 @ 30 FPS

25.6 µs

HD720 @ 60 FPS

15.7 µs

WVGA @ 15 FPS

61.9 µs

WVGA @ 30 FPS

31.5 µs

WVGA @ 60 FPS

26.1 µs

WVGA @ 100 FPS

15.6 µs

Le temps de lecture total d’une image est approximativement égal au temps de ligne multiplié par le nombre de lignes du capteur lues dans le mode sélectionné.

Remarque : la ZED X, la ZED X Mini, la ZED X Nano, la ZED X One GS, la ZED X One S et la ZED X One Core utilisent des capteurs à obturateur global qui exposent tous les pixels simultanément : les images d’objets en mouvement rapide sont exemptes de distorsion due à l’obturateur roulant. Consultez le tableau comparatif pour connaître le type de capteur de chaque caméra.

Ressources supplémentaires :