ZED è retrocompatibile con USB 2.0?
Last updated: October 23, 2026
Le telecamere stereo USB (ZED 2i e ZED Mini) sono telecamere USB 3.0 conformi allo standard UVC. Quando sono collegate a una porta USB 2.0, la larghezza di banda disponibile non è sufficiente per il flusso video completo: la risoluzione massima supportata è VGA a 30 FPS.
Per questo motivo, sconsigliamo di utilizzare le telecamere su porte USB 2.0. Collegare sempre la telecamera a una porta USB 3.0 (o più recente), preferibilmente sul pannello posteriore del computer e collegata direttamente al controller della scheda madre.
Se la telecamera viene rilevata come dispositivo USB 2.0 anche se è collegata a una porta USB 3.0, vedere Come risolvere i problemi di larghezza di banda e connessione USB 3.0. Per estendere la lunghezza del cavo mantenendo l'intera larghezza di banda USB 3.0, vedere Posso utilizzare la telecamera ZED con un cavo di prolunga USB 3?
Nota: le telecamere GMSL2 della Famiglia ZED X non utilizzano USB; vedere Posso collegare ZED X e ZED X Mini a una porta USB3?