Qual è il tempo di lettura della telecamera ZED 2i?

Last updated: October 23, 2026

La ZED 2i utilizza sensori d'immagine con rolling shutter: l'immagine viene letta riga per riga, quindi il tempo di lettura dipende dalle impostazioni di risoluzione e frequenza dei fotogrammi. La ZED 2i è dotata di due sensori OmniVision OV4689.

Il tempo di riga (il tempo necessario per leggere una riga del sensore) della ZED 2i per ciascuna modalità video è:

Modalità video

Tempo di riga

HD2K @ 15 FPS

44.8 µs

HD1080 / HD720 @ 15 FPS

51.2 µs

HD1080 / HD720 @ 30 FPS

25.6 µs

HD720 @ 60 FPS

15.7 µs

WVGA @ 15 FPS

61.9 µs

WVGA @ 30 FPS

31.5 µs

WVGA @ 60 FPS

26.1 µs

WVGA @ 100 FPS

15.6 µs

Il tempo totale di lettura di un fotogramma è approssimativamente pari al tempo di riga moltiplicato per il numero di righe del sensore lette nella modalità selezionata.

Nota: la ZED X, la ZED X Mini, la ZED X Nano, la ZED X Uno GS, la ZED X Uno S e la ZED X Uno Core utilizzano sensori global shutter che espongono tutti i pixel contemporaneamente: le immagini di oggetti in rapido movimento sono prive di distorsioni dovute al rolling shutter. Consulta la tabella comparativa per conoscere il tipo di sensore di ciascuna fotocamera.

Risorse aggiuntive: