ZED は USB 2.0 と下位互換性がありますか?

Last updated: October 23, 2026

USBステレオカメラ(ZED 2i と ZED Mini)は、UVC準拠のUSB 3.0カメラです。USB 2.0ポートに接続した場合、利用可能な帯域幅は完全なビデオストリームには不十分です。サポートされる最大解像度は VGA(30 FPS)です。

このため、カメラを USB 2.0 ポートで使用することは推奨しません。カメラは必ず USB 3.0(またはそれ以降)のポートに接続してください。できればコンピューターの背面パネルにあり、マザーボードのコントローラーに直接配線されたポートに接続してください。

USB 3.0 ポートに接続しているにもかかわらず、カメラが USB 2.0 デバイスとして検出される場合は、 USB 3.0 の帯域幅と接続の問題を解決する方法をご覧ください。USB 3.0 の帯域幅を完全に維持したままケーブル長を延長するには、 ZED カメラを USB 3 延長ケーブルで使用できますか?

注: ZED X ファミリーの GMSL2 カメラは USB を使用しません。 ZED X と ZED X Mini を USB3 ポートに接続できますか?