アップデート後のZED Box Orin NXでWiFiの問題を修正する方法は?
Last updated: August 13, 2026
問題
毎日のオペレーティングシステムの更新後、ZED Box Orin NXのWiFiモジュールが動作しなくなることがあります。
原因
この問題は、UbuntuのSoftware Updaterまたはaptが誤ったWiFiドライバーをインストールした場合に発生します。
解決策
次の手順に従って、誤ったドライバーを削除し、正しいドライバーを再読み込みしてください。
1. 誤ったドライバーファイルを削除する
次のコマンドを実行して、問題のあるファームウェアファイルを削除します。
sudo rm /lib/firmware/iwlwifi-ty-a0-gf-a0-66.ucode
これで、デバイスを再起動して正しいドライバーを自動的に読み込むことも、再起動せずに手動で読み込むこともできます。
2. 誤ったドライバーをアンロードする
現在読み込まれている(誤った)WiFiドライバーをアンロードします。
sudo modprobe -r iwlwifi
3. 正しいドライバーを読み込む
正しいデフォルトのWiFiドライバーを再読み込みします。
sudo modprobe iwlwifi
これらの手順を完了すると、WiFiモジュールは再び正常に動作するはずです。