ZED 2iカメラの読み出し時間はどのくらいですか?

Last updated: October 23, 2026

ZED 2iはローリングシャッター方式のイメージセンサーを使用しています。画像は1行ずつ読み出されるため、読み出し時間は解像度とフレームレートの設定によって異なります。ZED 2iには2つのOmniVision OV4689センサーが搭載されています。

各ビデオモードにおけるZED 2iのライン時間(センサーの1行を読み出すのに必要な時間)は次のとおりです。

ビデオモード

ライン時間

HD2K @ 15 FPS

44.8 µs

HD1080 / HD720 @ 15 FPS

51.2 µs

HD1080 / HD720 @ 30 FPS

25.6 µs

HD720 @ 60 FPS

15.7 µs

WVGA @ 15 FPS

61.9 µs

WVGA @ 30 FPS

31.5 µs

WVGA @ 60 FPS

26.1 µs

WVGA @ 100 FPS

15.6 µs

フレームの合計読み出し時間は、ライン時間に、選択したモードで読み出されるセンサーの行数を掛けた値におおよそ等しくなります。

注: ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano、ZED X One GS、ZED X One S、およびZED X One Coreは、 グローバルシャッター センサーを使用しており、すべての画素を同時に露光します。そのため、高速で移動する物体の画像にローリングシャッターによる歪みが生じません。各カメラのセンサータイプについては、 比較表 をご覧ください。

追加リソース: