クレジットカードが拒否されるのはなぜですか?
Last updated: August 13, 2026
拒否はさまざまな理由で発生する可能性があります。
誤った郵便番号を入力した可能性があります。
クレジットカード情報を誤って入力した可能性があります
誤ったCVV2コードを入力した可能性があります
不審な購入活動により、銀行口座に銀行からフラグが付けられている可能性があります
他の場所での不正に見える購入により、銀行がカードを無効にした可能性があります
このクレジットカードで入力した情報を再確認し、問題が解決しない場合は銀行にお問い合わせください。
重要: 誤ったCVV2コードを入力すると、取引の資金が銀行によって一時的に保留される場合があります。ステレオラブス がこれらの資金を回収することはなく、銀行によってお客様の口座に返金されます。この処理には 5 営業日かかる場合があります。