교육 할인, 후원 또는 하드웨어 기부를 제공하나요?
Last updated: October 29, 2026
StereoLabs는 학생, 대학, 학술 팀, 비영리 단체 및 독립 개발자들로부터 할인된 카메라나 하드웨어 기부를 요청하는 많은 문의를 받고 있으며, 종종 후원 노출을 대가로 요청합니다. 로보틱스, 자율 내비게이션, 컴퓨터 비전 연구 및 AI 분야에서 얼마나 많은 프로젝트가 ZED 카메라로 구축되는지에 항상 깊은 인상을 받습니다.
학생 및 학술 팀에는 두 가지 옵션이 있습니다. 학술 할인 프로그램과 실험 샘플 프로그램이며, 두 프로그램 모두 아래에 설명되어 있습니다.
학술 할인 프로그램
Stereolabs는 학생 및 학술 기관을 위한 학술 할인 프로그램을 제공합니다. 이 프로그램을 이용하려면 기관 이메일 주소에서 support@stereolabs.com 으로 문의해 학교 또는 대학교, 담당 역할 및 관심 있는 제품을 알려 주세요.
실험용 샘플 프로그램
StereoLabs는 학생, 개인 연구자 및 에반젤리스트를 위한 실험용 샘플 프로그램을 운영하며, 선정된 프로젝트에 리퍼비시 카메라 를 제공합니다.
신청하려면 유효하고 상세하며 문서화된 요청을 support@stereolabs.com으로 보내 주세요. 다음 내용을 포함해야 합니다:
귀하가 누구인지(학교, 연구 그룹 또는 조직)와 귀하의 역할;
프로젝트, 목표 및 일정에 대한 상세한 설명;
ZED 카메라가 필요한 이유와 사용 사례에 적합한 모델;
결과를 공유할 계획.
각 요청은 저희 판매 팀의 구성원이 평가하며, 가장 적합한 해결책을 제안합니다. 불완전하거나 문서화되지 않은 요청은 평가할 수 없습니다.
팁: 프로젝트에 관한 소셜 미디어 게시물 링크와 저희 커뮤니티 포럼에 공유된 프로젝트 설명은 긍정적 평가에 도움이 됩니다.
후원 및 하드웨어 기부
저희는 모든 분들이 제품을 최대한 저렴하게 구매하실 수 있도록 가격을 낮게 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이러한 이유로, 그 대가로 마케팅 인센티브가 제공되는 경우에도 새 제품의 후원이나 기부를 제공할 수 없다는 정책을 따르고 있습니다. 리퍼비시 카메라는 위에서 설명한 실험용 샘플 프로그램을 통해서만 제공됩니다.
시작하는 다른 방법
30일 반품 정책: StereoLabs 가게 에서 카메라를 구매한 후 프로젝트에 적합하지 않다고 판단되면 배송 비용을 제외하고 배송일로부터 30일 이내에 환불을 위해 반품할 수 있습니다. 자세한 내용은 StereoLabs의 반품 정책은 무엇인가요?
무료 소프트웨어 및 리소스: ZED SDK 는 무료이며, 문서와 이 도움말 센터 및 저희 커뮤니티 포럼에서 도움을 받을 수 있습니다.
구매 전 체험: 녹화된 SVO 파일을 사용하면 카메라 없이도 ZED SDK를 테스트할 수 있습니다. 자세한 내용은 구매 전에 테스트할 수 있는 ZED 카메라 동영상 샘플이 있나요?
마지막으로, ZED 카메라로 정말 놀라운 무언가를 구축하셨다면 저희에게 알려주시기 바랍니다. 다음에 공유해 주세요: 커뮤니티 포럼, 또는 프로젝트 설명과 소셜 미디어 게시물 링크를 다음 주소로 보내 주세요: support@stereolabs.com. 저희는 언제나 뛰어난 프로젝트를 소셜 미디어 채널에 소개하게 되어 기쁩니다.