ZED는 USB 2.0과 하위 호환됩니까?

Last updated: October 23, 2026

USB 스테레오 카메라(ZED 2i 및 ZED 미니)는 UVC를 준수하는 USB 3.0 카메라입니다. USB 2.0 포트에 연결하면 전체 비디오 스트림을 전송하기에 사용 가능한 대역폭이 충분하지 않습니다. 지원되는 최대 해상도는 30 FPS의 VGA입니다.

이러한 이유로 USB 2.0 포트에서 카메라를 사용하는 것은 권장하지 않습니다. 항상 카메라를 USB 3.0(또는 그 이상) 포트에 연결하고, 가급적이면 컴퓨터 후면 패널의 포트에 연결하여 마더보드 컨트롤러에 직접 배선되도록 하십시오.

카메라가 USB 3.0 포트에 연결되어 있는데도 USB 2.0 장치로 감지되는 경우에는 USB 3.0 대역폭 및 연결 문제를 해결하는 방법을 참조하십시오. 전체 USB 3.0 대역폭을 유지하면서 케이블 길이를 연장하려면 USB 3 연장 케이블과 함께 ZED 카메라를 사용할 수 있나요?

참고: ZED X 가족의 GMSL2 카메라는 USB를 사용하지 않습니다. 다음을 참조하십시오: ZED X 및 ZED X 미니를 USB3 포트에 연결할 수 있나요?