ZED 2i 카메라의 리드아웃 시간은 얼마인가요?
Last updated: October 23, 2026
ZED 2i는 롤링 셔터 이미지 센서를 사용합니다. 이미지는 한 줄씩 읽히므로 판독 시간은 해상도와 프레임 속도 설정에 따라 달라집니다. ZED 2i에는 두 개의 OmniVision OV4689 센서가 장착되어 있습니다.
각 비디오 모드에서 ZED 2i의 라인 시간(센서의 한 줄을 판독하는 데 필요한 시간)은 다음과 같습니다.
비디오 모드 | 라인 시간 |
|---|---|
HD2K @ 15 FPS | 44.8 µs |
HD1080 / HD720 @ 15 FPS | 51.2 µs |
HD1080 / HD720 @ 30 FPS | 25.6 µs |
HD720 @ 60 FPS | 15.7 µs |
WVGA @ 15 FPS | 61.9 µs |
WVGA @ 30 FPS | 31.5 µs |
WVGA @ 60 FPS | 26.1 µs |
WVGA @ 100 FPS | 15.6 µs |
프레임의 전체 판독 시간은 선택한 모드에서 판독되는 센서 라인 수에 라인 시간을 곱한 값과 대략 같습니다.
참고: ZED X, ZED X 미니, ZED X Nano, ZED X One GS, ZED X One S 및 ZED X One Core는 글로벌 셔터 센서를 사용하므로 모든 픽셀이 동시에 노출됩니다. 빠르게 움직이는 물체의 이미지에는 롤링 셔터 왜곡이 발생하지 않습니다. 각 카메라의 센서 유형은 비교 표 를 참조하세요.
추가 자료: