왜 제 신용카드가 거절되나요?
Last updated: August 13, 2026
거절은 다양한 이유로 발생할 수 있습니다.
잘못된 우편번호를 입력했을 수 있습니다.
신용카드 정보를 잘못 입력했을 수 있습니다.
잘못된 CVV2 코드를 입력했을 수 있습니다.
의심스러운 구매 활동으로 인해 은행에서 은행 계좌에 플래그를 지정했을 수 있습니다.
다른 곳에서 사기성으로 보이는 구매가 발생하여 은행에서 카드를 사용할 수 없도록 처리했을 수 있습니다.
이 신용카드로 입력한 정보를 다시 확인하고 문제가 지속되면 은행에 문의하세요.
중요: 잘못된 CVV2 코드를 입력하면 거래 금액이 은행에 의해 일시적으로 보류될 수 있습니다. Stereolabs는 이 금액을 청구하지 않으며, 은행에서 해당 금액을 고객님의 계좌로 반환합니다. 이 과정에는 영업일 기준 최대 5일이 걸릴 수 있습니다.