ZED 相机可以直接连接到智能手机吗?我可以开发一个 Android 应用程序来配合它使用吗?
Last updated: October 23, 2026
不,ZED 相机无法直接连接到智能手机,并且ZED SDK不适用于 Android 或 iOS。
主要有两个原因:
1. 硬件接口
USB 3.0 型号(ZED 2i 和 ZED Mini)以高分辨率和高帧率同时传输左右图像,使用了大部分可用的 USB 3.0 带宽。即使智能手机配备 USB-C 端口,也无法保证相机所需的持续 USB 3.0 带宽和供电。
GMSL2 型号(ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano 和 ZED X One)使用 GMSL2 汽车接口,而智能手机完全不支持该接口;它们需要配备 ZED Link 采集卡 的 NVIDIA Jetson 主机。更多信息请参阅 ZED X 文档。
2. 处理要求
ZED SDK 需要支持 CUDA 的 NVIDIA GPU,以执行实时立体深度估计、位置追踪及其他 AI 功能;目前没有任何智能手机提供 CUDA 能力。
移动集成的推荐架构
如果您需要在移动应用程序中使用 ZED 数据,支持的方法是将相机连接到运行 ZED SDK 的主机设备(配备 NVIDIA GPU 的 PC,或 NVIDIA Jetson,例如 ZED 盒子 Mini),然后通过网络将结果(图像、深度、追踪数据、检测结果)传输到您的 Android 或 iOS 应用程序。ZED SDK 提供内置的本地流媒体功能,您也可以使用 ROS 2 或 GStreamer 等标准中间件,将数据传输到您的移动客户端。