ZED 是否向后兼容 USB 2.0?
Last updated: October 23, 2026
USB 立体摄像头(ZED 2i 和 ZED Mini)是符合 UVC 标准的 USB 3.0 摄像头。连接到 USB 2.0 端口时,可用带宽不足以传输完整视频流:支持的最大分辨率为 VGA,30 FPS。
因此,我们不建议在 USB 2.0 端口上使用这些摄像头。请始终将摄像头连接到 USB 3.0(或更高版本)端口,最好连接到计算机后面板上的端口,并直接连接到主板控制器。
如果您的摄像头已连接到 USB 3.0 端口,但仍被检测为 USB 2.0 设备,请参阅 如何修复 USB 3.0 带宽和连接问题。如需在保持完整 USB 3.0 带宽的同时延长线缆长度,请参阅 我可以将 ZED 摄像头与 USB 3 延长线缆配合使用吗?
注意: ZED X 家族的 GMSL2 摄像头不使用 USB;请参阅 我可以将 ZED X 和 ZED X Mini 连接到 USB3 端口吗?