ZED 2i 相机的读出时间是多少?

Last updated: October 23, 2026

ZED 2i 使用滚动快门图像传感器:图像逐行读取,因此读取时间取决于分辨率和帧率设置。ZED 2i 配备了两个 OmniVision OV4689 传感器。

ZED 2i 在每种视频模式下的行时间(读取传感器一行所需的时间)为:

视频模式

行时间

HD2K @ 15 FPS

44.8 µs

HD1080 / HD720 @ 15 FPS

51.2 µs

HD1080 / HD720 @ 30 FPS

25.6 µs

HD720 @ 60 FPS

15.7 µs

WVGA @ 15 FPS

61.9 µs

WVGA @ 30 FPS

31.5 µs

WVGA @ 60 FPS

26.1 µs

WVGA @ 100 FPS

15.6 µs

一帧的总读取时间约等于行时间乘以所选模式下读取的传感器行数。

注意: ZED X、ZED X Mini、ZED X Nano、ZED X One GS、ZED X One S 和 ZED X One Core 使用 全局快门 传感器,可同时曝光所有像素:快速移动物体的图像不会出现滚动快门失真。请参阅 对比表 ,了解每个摄像头的传感器类型。

其他资源: